This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23377:PMP23377 高功率兼容性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23377, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1651332/pmp23377-pmp23377-high-power-compatibility

部件号: PMP23377
主题中讨论的其他器件: LM5177

 

您好:

我正在设计一个具有以下规格的高功率直流/直流双向降压/升压转换器:

  • 51V 至 58V 输入电压范围(电池电压)

  • 48V 至 54V 的输出电压范围(直流总线电压)

  • 2.5kW 的输出功率。

我正在评估用于电池备用单元 (BBU) 应用的 PMP23377 参考设计、并考虑使用两相交错实现方案来实现大约 2.5kW 的功率容量。

我有以下问题:

  1. PMP23377 适用于 BBU 应用、基于 LM5177 四开关降压/升压控制器。 对于我的应用、需要双向功率流:

    • 电池充电操作(降压模式)

    • 电池放电操作(升压,降压/升压模式)

  1. PMP23377 架构是否可用于充电和放电操作、而无需进行重大修改? 如果不支持、需要更改哪些原理图或控制来支持完全双向运行?

  2. 我更 I²C 使用一个模拟控制器、该控制器还提供用于配置、监控或遥测的 I ² C 接口。

    • 您能推荐具有这些特性的任何合适的控制器吗?

    • 此类控制器是否与 PMP23377 功率级架构兼容?