This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:LMR36015ARNXR PCB 布局取整面积的设计验证

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1650523/lmr36015-design-verification-of-lmr36015arnxr-pcb-layout-sorrounding-area

器件型号: LMR36015

您好:
每个人、
我使用 LMR36015ARNXR 进行 48V 至 12V 的转换。 我根据输出电流额定值进行仿真 (WEbench)、并发现 IC 中的损耗为 0.7W。   
请查找此 IC 的电路和 PCB 布局区域。 设计是否正常?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Souradeep、  

    您的原理图对我来说看起来很好。  

    只有几条评论。  

    VCC 电容器应该为 1uF、如果可能、尝试将电感器增加到 33uH - 38uH。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  
    感谢您的宝贵意见。  
    您还能对布局发表评论吗? 具体来说、VIAS 在 AGND 和 48V 覆铜区的放置方式是什么? 过孔数量是否足够? 或者、我是否需要更改或增加 48V/AGND 的铜面积?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Souradeep、  

    最好增加 VIAS、尤其是在散热方面。 此外、建议将输出电容器夹在感应电路中间(即电感器每侧有 1 个电容器)。  

    谢谢。