This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:LM74910H-Q1 PSpice 仿真

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74910H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1651682/pspice-for-ti-lm74910h-q1-pspice-simulation

部件号: PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件: LM74910H-Q1

您好的团队、

客户目前正在尝试在 PSpice for TI 中对 LM74910H-Q1 进行仿真、以在其评估过程中进行初步验证。 但是、在运行仿真时、它们在 LM74910H-Q1 的示例工程及其使用该模型的自定义电路中会遇到相同的误差。 他们希望你能就以下几点提供指导。

使用的模型: 他们使用通过 PSpice for TI 中的 PSpice 器件搜索功能找到的 LM74910H 模型。

示例 obj 文件是从上述模型的“Testsells“部分中的以下链接下载的: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/LM74910H_V3.0.zip

 

问题说明: 执行 PSpice 时、仿真因以下错误而停止:

错误 (ORPSIM-15108):X_U6.X_HGATE_CTRL.X_U1000A 使用的子电路 74AC161 未定义

以下情况也会发生类似错误:x_U6.X_HGATE_CTRL.X_U1001A X_U6.X_HGATE_CTRL.X_U1000B X_U6.X_HGATE_CTRL.X_U1001B

验证的内容: 示例项目:LM74910H-Q1_TRANS

环境: PSpice for TI 23.1.0(2024 年 1 月 30 日)

在仿真期间会加载以下库:LM74910H.lib nom.lib nom_pspti.lib

LM74910H.lib 本身加载正常、并在执行日志中确认索引文件生成。 但是、发生 74AC161 未定义错误后、仿真会立即停止。

其他注意事项: 在 PSpice for TI 23.1 中打开示例工程时、还显示以下消息:INFO (ORCAP-2459):在此设计中、TI 模型库已更新为最新版本。

因此、他们怀疑在当前的 PSpice for TI 23.1 环境中、LM74910H-Q1 模型内部所需的 74AC161 依赖库可能缺失、或者在库更新后可能出现兼容性问题。

要确认的问题: 他们在另一个 E2E 主题中看到需要付费的 PSpice 完整版本 — 是否正确? 在 PSpice for TI 23.1 中运行 LM74910H-Q1 PSpice 模型是否需要任何其他依赖库? 如果是、您能提供吗?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    LM74910H 模型仅适用于完整版本的 OrCAD pspice、尚未在 PSpice for TI 上使用。 我们正在开发 PSpice for TI 兼容模型、可能需要大约 2 个月的时间。

    感谢您的理解。