This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069QUICK-CALC:申请 TPS16630PWPR 和 LM5069MM-1/NOPB 瞬态仿真模型和原理图文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS1663, LM5069, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1648442/lm5069quick-calc-request-for-tps16630pwpr-and-lm5069mm-1-nopb-transient-simulation-models-and-schematic-files

器件型号: LM5069QUICK-CALC
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS1663LM5069、 LM5066I

TI 团队大家好、

我正在使用 TPS16630PWPR 和 LM5069MM-1/NOPB 器件进行仿真、因此我想索取这些器件的完整瞬态仿真模型/工程。

具体而言、我正在寻找:

  • 仿真模型的示例

  • 可导入的仿真项目/文件

  • .obj、.lib、.lib tsc 或与 PSpice/TINA-TI/SIMetrix 兼容的任何相关原理图/工程文件

对于 TPS16630PWPR、我只能找到部分模型文件、其中所有引脚未正确外露以进行仿真。 如果您能分享完整的原理图/工程或任何可用的基准瞬态模型、我将不胜感激。

对于 LM5069MM-1/NOPB、我想知道是否有任何瞬态仿真工程或可导入的模型。

目的是直接导入该工程并将其用于瞬态分析和保护测试仿真。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI.com 中提供了 TPS1663 模型。 您可以在 PSPICE for TI 或 PSPICE 中使用该模型。

    对于 LM5069、您可以使用 LM5066i PSPICE 模型。 两者在电气上相同。

    谢谢

    Amrit Jit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在为 LM5069 寻找瞬态仿真模型。 由于专用的 LM5069 瞬态模型似乎不可用、因此建议使用 LM5066I 模型作为参考。

    但是、在比较这两个器件后、我注意到它们的引脚配置不同。 您能从功能和仿真的角度阐明这些器件有多相似吗? LM5066I 瞬态模型是否可用作 LM5069 的替代产品、如果是、需要进行哪些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5066i 具有 LM5069 中不存在的 PMBus。 如果 EC 表规格不同、您可以对其进行比较。

    LM5069 不可用  、我们没有计划在近期开发 PSPICE 模式。

    您要寻找的电压和电流是多少? 您可以使用设计更简单的集成电子保险丝。

    谢谢
    Amrit