This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727B:具有 CCS 3.3.82.13 的 TMS320C6727、可以购买

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1653160/tms320c6727b-tms320c6727-with-ccs-3-3-82-13-which-dbugger-to-purchase

部件号: TMS320C6727B

您好、

我有一个旧的旧产品、我们使用 Windows XP 虚拟机通过 CCS 3.3.82.13 编译 TMS320C6727BZDH300 的源代码。

我们目前遇到代码中的问题、需要进一步调试。 与此相关的几个问题。  

  1. 为了这个设置、应该购买哪个 JTAG 调试器
  2. 我会得到一个用于 Windows XP 的设备驱动程序来支持此虚拟机连接吗?例如、VM 托管在虚拟机盒上的 windows 10/11 上、而在此虚拟机内、CCS 3.3.81.13 就在那里。
  3. 或者、我是否应该将代码转换到某个中间(不是最新)版本的 CCS、然后购买一个可本机连接到任何 Windows 版本的调试器、例如 10/11   

我们非常感谢您在这方面提供的任何快速帮助。

TIA  

此致

Nirav

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ]在此设置中应该购买哪个 JTAG 调试器

    您将仅限于使用基于 XDS510 和 XDS560 的调试探针。 XDS510 和 XDS560v1 已停产、因此很难找到这些产品供购买。 您可能能够在二级市场中找到一些二手产品、但自行承担风险来探索这些产品。

    对于受主动支持的调试探针、唯一真正的选择是 XDS560v2。 但是、我认为 CCS 3.3 不支持该协议。 至少需要 CCS v4。

    我是否会获得 Windows XP 的设备驱动程序来支持此虚拟机连接、例如 VM 托管在虚拟机盒上的 windows 10/11 上、而在此虚拟机中、CCS 3.3.81.13 就在那里。

    除非调试探针是 TI 的 ISA/PCI 变体、否则 CCS 3.3 需要使用来自所用调试探针供应商的单独驱动程序。

    或者我是否应该将代码加载到 CCS 的中间(非最新)版本、然后购买一个可以本地连接到任何 Windows 版本的调试器、例如 10/11  

    升级 CCS 版本之间需要权衡取舍。 从技术上讲、如果您将使用 XDS560v2、则可以使用最新的 CCS 20.5.1。 但是,这样的升级是非常激烈的,所以你可能不想这样做。 如果您计划使用 XDS510、则可以使用的最新 CCS 版本将是 CCS 8.3.1。 对于 XDS560v1、最新版本是 CCS 11.x

    请注意、可以将 CCS 3.3 与 Win 10/11: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html 配合使用

    希望这有所帮助。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真的很有用!  

    感谢您的快速答复,将根据您的意见执行某些实验,如果需要任何进一步的帮助,将返回这里。

    此致

    Nirav