This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019-DESIGN-CALC:请求 LTspice 兼容的 UCC28950 仿真模型

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1650773/ucc28019-design-calc-request-for-ltspice-compatible-ucc28950-simulation-model

器件型号: UCC28019-DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件: UCC28950

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在从事使用 UCC28950 相移全桥控制器的电源转换器设计、并希望在 LTspice 中执行系统级仿真。

我从 TI 网站下载了可用于 UCC28950 的瞬态仿真模型;但是、提供的模型似乎是加密的 PSpice 模型。 尝试在 LTspice 中使用它时、由于兼容性和加密相关问题、仿真失败。

我知道现有模型适用于 PSpice for TI、LTspice 可能不支持加密的 PSpice 模型。 然而,我的整个转换器设计已经在 LTspice 中开发,将整个项目迁移到另一个仿真器将非常耗时。

因此、如果有以下情况、我想提出以下请求:

  1. UCC28950 的 LTSPICE 兼容仿真模型。
  2. 未加密的 PSpice 瞬态模型、可以导入到 LTspice 中。
  3. 如果需要、可根据保密协议访问此类模型。
  4. 可用于基于 LTspice 的 UCC28950 仿真的任何推荐程序或替代模型。

我的应用涉及双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器、LTspice 内的准确控制器仿真对于验证整个系统行为至关重要。

我非常感谢您在提供与 LTspice 兼容的模型或任何可能的解决方法方面提供的指导和支持。

感谢您的时间和帮助。

此致、

Supriya K S.
威兰卡尼信息系统有限公司  
supriya.ks@velankanigroup.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Supriya

    我们没有适用于 UCC28950 控制器的 LT PSpice 模型、因为 TI 不支持 LTSpice。  我建议使用 Tina 或 TI.com 上的 TI PSpice 模型、以节省建模和调试过程的时间。

    UCC28950 设计工具文件夹中提供了 Tina 模型和 TI PSpice 模型。 您可以从 TI.com 免费下载 Tina 和 TI PSpice 仿真器。  您可以使用应用手册和 Excel 工具修改这些仿真文件、以便对电源设计进行仿真。  您可以在以下链接找到这两种工具。

    https://www.ti.com/product/UCC28950#design-tools-simulation

     我们没有加密的 PSPICE 模型、但这只是 NDA。 如果我们与您签订了 NDA、请随时通过 FAE(现场应用工程师)联系我们。

    很抱歉、回复延迟。  

    此致、

    Anil