This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25139-DESIGN-CALC:WEBENCH 电源设计器原理图不正确

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25139-Q1EVM-440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1649655/lm25139-design-calc-webench-power-designer-schematic-incorrect

零件号: LM25139-DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件: LM25139-Q1EVM-440

该原理图将 ISENSE 引脚连接在分流器之后、并将 VOUT 引脚连接在电感器和分流器之间。 根据数据表和评估板原理图 (LM25139-Q1EVM-440)、应采用相反的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您指出这一点。

    研究方向。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen Gordon: 

    请注意,这是固定的,现在反映在生产上。  

    请核实并告知我们。 如果您有任何进一步的问题,请随时与我们联系。

    谢谢你

    此致、
    Sateesh 是一个 G