This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:如果 LM5155-Q1 FB 开路会怎么样?

Guru**** 2933640 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1652840/lm5155-q1-what-happen-if-lm5155-q1-fb-open

器件型号: LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155

尊敬的专家:

 

您能否分享 LM5155 FB 在 Sepic 电路上开路时会发生什么情况? 并提供了 Pin FMEA 文档、谢谢。

BR、

杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangie:  

    当 FB 悬空时、很难说会发生什么。 最坏的情况是 FB 处的电压为 0V、占空比将增加到最大值。  

    则输出电压将消失。 我必须检查我们是否可以提供引脚 FMEA。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的支持、请在获得 Pin FMEA 文档后立即与我们分享。

    BR、

    杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangie:  

    当然,我会尽快分享。

    此致

    Moritz