请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS1663
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
我希望此消息能帮您找到答案。
我目前正在针对配电应用评估 TPS16630PWPT 器件、并想阐明有关其运行和仿真支持的几点。 具体而言、我想确认如果 SHDN_N 引脚悬空且未连接到任何外部信号、器件是否应正常运行。
此外、我正在使用 LTspice 执行系统级仿真、并注意到可用的仿真文件似乎对 Cadence/PSpice 工具进行了加密。 因此、我想问 TPS16630 是否提供了与 LTspice 兼容的仿真模型、或者通用和未加密的 SPICE 模型。
非常感谢您的时间和支持。 我期待您的答复。
此致、
Duarte Rodrigues