This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201- RWS-EVM-DOC-CERT:单次触发、重新触发、上升沿触发程序文件

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPUL1G113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1653904/tpld1201-rws-evm-doc-cert-one-shot-retrigger-rising-edge-trigger-program-files

器件型号: TPLD1201-CCS RWS-EVM-DOC-CERT
主题中讨论的其他器件: TPUL1G113

输入脉冲信号为 400 毫秒开、400 毫秒关。

输入信号输出为低电平时。

当输出为高电平时、输入为上升沿触发至 800msec 保持。

当保持时间复位时、每个上升沿触发器。

当 pluse 处于低电平超过 800ms 时、不会触发棱边。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    抱歉、我不确定您在这里问什么。 您是否要求采用符合这些条件的 TPLD 设计? 如果是、此处的 TPLD 可能效率很低。 这里仅介绍了一个正常的可重触发单稳态多谐振荡器。 您应该查看 TPUL1G113。 它已经可以做到这一点。