This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-DGS-EVM RWS-EVM-DOC-CERT:我们需要为欠压和过压监控器提供 TPLD1201-DGS-EVM 程序文件

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201-DGS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1653895/tpld1201-rws-evm-doc-cert-we-need-to-tpld1201-dgs-evm-program-files-for-under-and-over-voltage-monitor

器件型号: TPLD1201-CCS RWS-EVM-DOC-CERT
主题: TPLD1201-DGS-EVM 中讨论的其他器件

条件:

  • 欠压导通= Vin< 9V == 使能输出高电平
  • 欠压关断= Vin >6.4V ==使能输出低电平
  • 过压关断= Vin<19V ==使能输出低电平
  • 过压重启= Vin<16V ==使能输出高电平

我们需要 TPLD1201-DGS-EVM 针对欠压和过压监测器的程序文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    抱歉、我不确定您在这里问什么。 您是否要求采用符合这些条件的 TPLD 设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPLD1201-DGS 器件符合我的要求。

    如果是、请提供技术输入以使用 EVM 程序套件对此器件进行编程。

    如 IC 工具的方框图和查找值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 TPLD 中的模拟比较器来实现这一点、但您需要使用电阻分压器将电压降至器件的 TPLD 0 VCC 范围(最大 5V)内。

    您可以使用在线 ICS 工具自行构建该设计。 ICS 是一款直观的拖放工具。 您可以在此处找到免费的公共版本:

    www.ti.com/.../TPLD-ICS

    下面是一份有关使用模拟比较器和逻辑门作为窗口比较器的应用手册、对您可能有所帮助: www.ti.com/.../scla075.pdf