This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:TICSPro 1.7.10.1 在器件 LMK04208 上加载.tcs 文件时遇到问题

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1651909/lmk04208-ticspro-1-7-10-1-has-problems-loading-tcs-files-on-part-lmk04208

器件型号: LMK04208

TICSPro 1.7.10.1 使用器件 LMK04208 加载.tcs 文件时出现问题。 导入的值是垃圾的、如果在导入之后寄存器值即使没有正确加载、并且第一个寄存器在导入时发生更改、也是垃圾的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

     对此造成的不便表示歉意、我们将在下一个版本中修复此问题。

    同时、建议保存配置文件 (.tcs) 以及导出十六进制寄存器配置文件 (.txt)。  

    当您再次需要配置时、加载.tcs 文件、然后导入.txt 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议的解决方案不起作用。 然后我加载任何.tcs 文件、无论它是从此版本还是旧版本中损坏、到加载.txt 文件无法正确读取寄存器的程度。 我必须从菜单中加载标准配置、以便能够读取.txt 文件并正确读取所有寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪、我建议的解决方案适用于我的 PC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经卸载了该版本、并且正在使用早期版本。 如果你需要确切的行为,我可以重新安装它,并发送图片.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果早期版本可以正常工作、那没关系。

    我会尝试使用实验室中的其他 PC。