This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917EVM:I2C 引脚电容

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1661193/tps65917evm-i2c-pin-capacitance

器件型号: TPS65917EVM
主题: TPS65917-Q1 中讨论的其他器件

您能否提供 I2C-PMIC 、TPS65917-Q1、QFN48 和 I2C-PMIC、IC 7021RHBRQ1、VQFN32 IC 引脚的引脚电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshul:

       TPS65917-Q1 和 LP877021RHBRQ1 的 I2C 引脚的最大电容为 20pF。

    谢谢!

    Phil