Other Parts Discussed in Thread: PMP9772, TPS61220
部件号: PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件: PMP9772、 TPS61220
您好、
我正在尝试在 Capture CIS 25.1/PSpice 25.1 中对 TI 的 PMP9772 设计进行仿真。 我通过下载这两个芯片的 TI 仿真模型、在设计中使用了 TPS61220 和 TPS61088 芯片。
运行仿真时、TPS61220 成功将电压升压至高于 TPS61088 最小输入电压的值。 但是、在中、仿真会突然停止、并可在 2-4 ms 左右重现(假设未对设计或仿真设置进行任何更改)。 有时、当它执行此操作时、会抛出收敛错误。 有时、它会无限期地停顿。
即使在仿真冻结之前没有将使能引脚设置为高电平、也会发生这种情况。 除此之外、流经 TPS61220 输出和 TPS61088 VIN 引脚之间串联电阻器的电流在整个仿真中(包括在 EN 置位后)基本上保持 0A。
如果我将设计分开(例如,通过为 TPS61088 提供理想的 4.5V 电源或仅仿真 TPS61220)、该设计可按预期工作。 但是、当我将两个芯片连接在一起时、仿真会冻结、并引发收敛错误。 我还尝试将模拟器设置更改为无效。
因为每个模型单独正确仿真、并且问题仅在它们连接在一起时发生、我怀疑两个 TI 瞬态宏模型之间可能存在相互作用、而不是原理图问题
我随附了设计屏幕截图、网表、61220 和 61088 的.lib 文件、有问题的输出示例、 DSN 和 OPJ 文件(设计位于升压转换器原理图中)。
谢谢、
Vishal