This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067QUICK-CALC:我遇到 LM5060 仿真错误

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1658923/lm5067quick-calc-i-am-facing-lm5060-simulations-error

器件型号: LM5067QUICK-CALC
主题中讨论的其他器件: LM5060

您好:

我在 LTspice 中模拟 LM5060。 尝试通过遵循应用电路和输入获得升压电压为 48V、但遇到以下错误:  

我的目标是实现一个能够输出或提升超过输入电源电压(超过 50 且低于 65V)的栅极驱动器

错误:

在“b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vthresh}}、{{VSS}}、{{VDD}})}中有问题地使用花括号
  错误:“if ([v](a)>((vthresh))、(VSS))、((VDD)))“中未定义符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将通过星期三回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avisek:

    我能得到上述查询的回复吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以建议使用 任何 带有电荷泵的 NFET 高侧驱动器、它具有 SPICE 模型。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从以下链接选择合适的器件。

    www.ti.com/.../overview.html