This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC6T17-SEP:没有适用于任何电平转换器的 IBIS 模型

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1659547/sn54sc6t17-sep-no-ibis-models-for-any-level-translators

器件型号: SN54SC6T17-SEP

我通过多个电平转换器选项进行了扫描、但找到了一个 IBIS 模型。 为什么您不是自动提供 IBIS 模型、而是要求我申请这些模型?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    为您带来的不便深表歉意。

    我们现在需要将 IBIS 模型与我们的器件一起发布、但遗憾的是、这是在 SCxT-SEP 器件发布后应用的。 如果您需要 SEP 模型、请查看我们的 SN54SLC8T245-SEP。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有这个模型。

     几电压(特别是 2.5V 模型)下的上升和下降波形失真。

    模型中的上升和下降波形数据使用 2k Ω R 夹具值、应为 50 欧姆。

    R 夹具= 2k 应为 50 欧姆、因为该器件驱动的每条布线都可能是一条具有 50 欧姆特性阻抗的传输线路、而 IBIS 指导手册强烈建议使用 50 欧姆来开发上升和下降波形数据。

    我注释了上升和下降波形数据并修改了斜坡数据以匹配上升/下降时间、从而解决这个问题、但 TI 最好修复模型。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我们仍在研究这一点、不久将采取后续行动。

    此致、

    插孔