This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:访问被拒绝以进行下载

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1660826/mspm0-sdk-access-denied-to-download

器件型号: MSPM0-SDK
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

我之所以写这封信、是因为我下载 TI 软件包的申请被拒绝。 当我尝试下载它,我收到以下消息:

“访问被拒绝。 我们目前无法批准您的下载。“

我认为这可能是一个错误、因为我需要出于学术/研究目的访问此软件。 请您查看我的账户、并告诉我是否需要任何其他信息或验证来恢复我的下载访问权限。

感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我看不到对 SDK 发出的任何请求。 此外、它不应要求批准。 如果您需要紧急副本、我建议下载 CCSTUDIO、进入 Resource Explorer、然后从此处下载 SDK。 作为跟进问题、您从哪个学院或教育机构联系我们?

    此致、

    Diego Abad