This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:项目导入问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1661085/ccstudio-theia-project-importing-issue

部件号: CCSTUDIO-THEIA

您好先生

我尝试导入工程 C:\ti\ind_comms_sdk_am243x_2025_00_00_08\motor-control-sdk-main\motor-control-sdk-main\examples\tidep_01032_dual_motor_drive 该工程 、因此 CCS 抛出了错误  


导入工程时遇到问题:当前未安装 product com.ti.industrial_communications_sdk_amXXX v2025.0.0.01、且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。 CCS 也更新了相同的错误  

我使用 CCS 20.01 版本、请解释出现了什么问题  
谢谢你  

此致  
Shiva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    导入工程时遇到的问题:product com.ti.industrial_communications_sdk_amXXX v2025.0.0.01 当前未安装

    由于 SDK 存在于您的本地驱动器中、请确保 CCS 正确发现了该 SDK。

    https://www.ti.com/video/6369988068112

    另外、请注意 CCS 20.1 也很旧。 我强烈建议更新为最新的 CCS 21.0。

    谢谢

    Ki