This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:48V 机器人电源评估板建议申请

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG708B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1662698/lm5146-request-for-evaluation-board-recommendation-for-48-v-robot-power-supply

器件型号: LM5146
主题中讨论的其他器件: LMG708B0

尊敬的 TI 应用团队:

 

我正在为新的 48V 电池供电机器人 项目寻找合适的评估板、非常感谢您的推荐。

我们计划设计 两个独立的直流/直流转换器:

  • 12V/15A
  • 24V / 10A

我们的优选方法是从 12V/15A 评估板开始 、如果可能、还可  通过修改反馈网络和其他功率级元件来评估 24V/10A 版本、而不是从完全不同的设计开始。

我们正在寻找具有以下特性的控制器和评估板:

  • 输入电压: 45-48V电池
  • 外部 MOSFET 同步降压控制器
  • 能够通过更改 反馈电阻来调整输出电压
  • 通过更改 电感器、MOSFET、电流检测电阻器、输出电容器和补偿网络可以灵活地优化设计
  • MCU 兼容的使能/关断接口
  •  MCU 可用于诊断和遥测的电流监控器或电流检测输出
  • 不需要强制的辅助直流/直流电源
  • 并可用作  我们最终硬件开发的参考设计

您能否请为该应用推荐最合适的评估板? 如果有多种选择、我将感谢您的建议以及选择其中一种而不是其他选择的原因。

非常感谢您的支持。

此致、

Maryam Sarebanzadeh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maryam:

    看看具有 IMON 输出的 LMG708B0 80V/20A GaN 降压转换器。

    此致、

    Tim