请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS546D24A
P0V89_Tps545d24_4phase_0708_2026.pdf tidrz40a.pdf
尊敬的先生:
请帮助我检查电路、我使用了 PCB 的设置、无法获得输出功率。
我还使用
PMP21814
适用于通信处理器电源的四相、160A 同步降压转换器参考设计
设置值到我的 PCB 时、无法获得输出功率。
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS546D24A
P0V89_Tps545d24_4phase_0708_2026.pdf tidrz40a.pdf
尊敬的先生:
请帮助我检查电路、我使用了 PCB 的设置、无法获得输出功率。
我还使用
设置值到我的 PCB 时、无法获得输出功率。
Alex