Other Parts Discussed in Thread: UC2524
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UC2524A
主题中讨论的其他器件: UC2524
您好 TI 支持部门、
我们注意到 UC2524ADW (表面贴装封装)列为 NRFND、而 5962-8764502EA (穿孔封装)保持有效。
我们想了解 TI 针对此器件系列的长期策略:
- 5962-8764502EA 是否 预计仍在生产中并可长期使用?
- TI 能否就穿孔版本的预期生命周期提供任何指导?
- 在通孔型号保持有效的情况下、不再推荐将表面贴装型号 UC2524ADW 用于新设计、是否有具体原因?
- TI 建议用于新设计的 UC2524 系列是否有任何其他有源封装选项?
- 对于开发新硬件的客户、TI 是否建议继续使用穿孔器件、或者以后是否会有更优的替换器件/封装?
我们正在评估未来电路板设计的选项、并希望了解是否可以将穿孔变体视为可靠的长期解决方案。
感谢您的支持。