This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:新的 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT AM437X-AM437X 计划发布

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1660899/am4377-scheduled-release-of-the-new-processor-sdk-linux-rt-am437x

器件型号: AM4377

目前可用的最新版本 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT AM437X 是 09.03.05.02(在 2024年12月13日 上发布)。
是否有计划用于较新版本的版本?
如果是、预计何时发布?

为了进行比较、请考虑以下示例:
最新版本的 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT AM57X 为 11.01.02.01(在 2025年10月31日 上发布)。
此外、最新版本的 PROCESSOR-SDK-LINUX AM437X(非 RT 型号)为 11.02.05.02(在 2025年11月21日 上发布)。
这两者都支持 Linux 内核 6.12。

我们也希望看到支持 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 内核 6.12 的 Linux-AM437X 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我目前在假期外出,直到下周中旬。 我将在下周晚些时候讨论日程安排。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Atshius-San、

    使用内核 V6.12 的 SDK 开发已经在去年完成。 今年的 SDK 已经转向基于内核 v6.18。 因此、AM437x 不需要带有 RT Linux V6.12 的 SDK。

    包含内核 v6.18 的 AM437x SDK 计划在今年年底推出、但目前还不知道是否提供 RT Linux、由 RT Linux 基金会委员会来解决一些 32 位 RT Linux 支持问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我还有两个问题。

    (1) 如果我要在 AM437x 上将内核 V6.12 与 RT 功能配合使用、是否适合使用`ti-RT-linux-6.12.y-arm32`分支(即使这样做由我自己承担风险)?

    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/log/?h=ti-rt-linux-6.12.y-arm32

    (2) 什么是“32 位 RT Linux 支持问题“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Atshius-San、

    (2) 什么是“32 位 RT Linux 支持问题“?

    在内核 v7.1 之前、支持 ARM-32 的 RT 内核一直由树外补丁维护、社区一直在辩论放弃对 RT 内核的 ARM-32 支持。 但我没有密切关注内核社区对话、也不确定这是否已经结束。

    (1) 如果我要在 AM437x 上使用带有 RT 功能的内核 V6.12、是否适合使用`ti-RT-linux-6.12.y-arm32`分支(即使这样做由我自己承担风险)?

    我怀疑此分支还具有树外 RT 修补程序。