This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-THDREADING:关于 msp430f67791a 的 THD 实施

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1066201/tidm-thdreading-regarding-thd-implementation-for-msp430f67791a

部件号:TIDM-THDREADING
线程中讨论的其他部件:MSP430F6779EVM430-F6779MSP430F67791A

您好,

 我目前正在处理 evm430-f6779能量计板,其中控制器中的 msp430f67791a 不是 msp430f6779。  

因此,我遵循了 TIDM 读取源代码文件中给出的说明,并使用 IAR 软件编译了该文件。 我目前使用的是免费试用版,因此 IAR 能够成功构建所有文件。 我通过执行以下配置将文件下载到 msp430f67791a 控制器上。 以下配置是否正确?

其次,为了观察 GUI 上的结果,在使用任何 i2040 GUI 的说明中给出了这一目的,因此以下 GUI 有3个文件,其中安装了通用电压文件。

因此,在调试后,我尝试在 SD2引脚上仅使用一相电压连接 EVM,并尝试在 GUI 上观察 THD,但 GUI 和控制器之间的连接不成功。 在为 evm430f67791a 使用 GUI 之前是否需要进行任何配置? (我正确配置了 COM 端口)

以下代码也将用于处于静止状态的单相连接。

谢谢,

阿维纳什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,有人能帮我解决这个问题吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Avinash。 如果配置是项目的默认配置,则配置应该正常。 关于 GUI 连接,除了正确设置 COM 端口外,您不必执行任何操作。 系统应该可以正常工作,而无需连接其他相位。 您只能看到0V 和0A 读数。

    关于 GUI 连接失败,您能再澄清一点吗? 软件启动时,您是否看到错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为,IAR 上的给定程序是用于 MSP430F6779的,因此我将它配置为用于 MSP430F67791A,如上一篇文章中的图像所示。

    对于 GUI 来说,根据给出的说明,我在通用电压参考模式下安装了为 i2040提供的 GUI (如上一篇文章中的图像所示)。 但是,当我将 RS232电缆连接到 PC 并提供电源时,GUI 由于某些原因无法检测到控制器。 我按照给出的说明正确配置了 COM 端口。 我的 GUI 是否未检测到控制器,这是否与闪烁相关?

    我通过下载和调试 IAR 程序刷新了控制器。 还有什么需要做的事吗? 此外,我无法在 CCS (EMDC 生成的程序)中看到 IAR 上的实时表达式。 我正在使用基于 TI 提供的资源的定制板。

    此外,从现在起,CPU 没有 RS232针脚,所以我可以用什么方法来消除此 RS232接口?

    谢谢

    阿维纳什