This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010030:连接到 EV2400和仿真器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, MSP430FR2155, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1066869/tida-010030-connection-to-ev2400-and-emulator

部件号:Tida-010030
线程中讨论的其他部件:EV2400MSP430FR2155

从设计指南中,建议使用 P1端口连接到 EV2400。 P1上只有两个引脚(SCL 和 SDA),无接地和 VCC。 连接至 EV2400时,4针电缆上的两个针脚是否可以打开?

另一个问题是 MSP430FR2155 MCU 与 PC 的连接。 如果我们要在 PC 上运行 Code Compressor Studio 进行代码开发,您建议使用哪种仿真器? MSP_FET 闪存仿真器? 如何将仿真器连接到此参考设计? 仍在使用 P1端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。 打字错误。 我指的是 Code Composer Studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    将 TIDA-010030连接到 EV2400至少需要3根导线:SDA,SCL (P1),GND。 不需要3.3V。  

    可以使用 P2将 MSP430FR2155与 PC 连接,在 TIDA-010030中使用 SBW 编程器(4个引脚:SBCLK,SBDIO,GND,3.3V 电源)。  

    如果没有其他问题,请单击“这解决了我的问题”。

    谢谢。

    此致,

    陈瑞安