This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00777:Tida-00777

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00777, ADS131E08, TIDA-01063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1069635/tida-00777-tida-00777

部件号:Tida-00777
《线程: 测试》( TIDA-01063)中讨论的其他部件

大家好,

我实时使用准确 的 TIDA-00777参考设计进行电流测量,但集成器输出中有很大的噪音(黄色输出图像附在此图像上,黄色输出|| Orgage 是输出的 FFT)

如果输出噪声也很大,请分享您的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,很高兴能提供帮助。

    我上传了来自 J1和 J4的2幅示波器图像,用于精确测量和快速稳定路径。 在这两幅图像中,蓝色波形(通道2)是函数发生器对 TIDA-00777 PCB 的输入,该函数发生器设置为0.1V 幅度,50 Hz 正弦波,黄色波形(通道1)为输出。 我也打开了示波器的 FFT 数学函数。 请注意,由于 TIDA-00777设计的默认增益和直流偏移,精确度测量输出被剪切。

    您是否有一个函数发生器用作电路的输入,以便开始调试噪音来自何处? 您能否探测信号路径上的多个点以查看噪音是否来自特定放大器级? 您能否分享您实施的原理图?

    精密测量:

    快速稳定:

    此致,

    本·乌兴

    系统工程师

    德州仪器(TI)公司

    SEM–网格基础设施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢本的回复。

    您能否分享您实施的原理图?

    我使用了与 TIDA-00777设计的完全相同的电路  

    已完成的更改:-的电源- OPA2188AID  为3.3V

    下面是示意图

    您能否探测信号路径上的多个点以查看噪音是否来自特定放大器级?

    当然,下面是不同阶段波形的照片。

    1. J2函数发生器的波形

    2.测试点处的波形2.

    3. 测试点处的波形1.

     所附的原始 Rogokswhi 线圈输出波形  

    电流测量- 12A (RMS)

    2.测量频率- 50Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能,还可以  50Hz 或其他频率(电流测量)来产生 Rogokswhi 线圈输出波形?  

    谢谢你,

    Virinchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Virinchi,

    我今天去做了罗戈夫斯基线圈的测量,并记住了与您的问题相关的一些东西。 由于 Rogowski 线圈的输出功率较低,TIDA-00777将不能承受线圈输出的任何额外负载。 即使是示波器的高阻抗探头也会为线圈输出贡献足够的负载,从而显著降低线圈的 SNR 输出。

    我确认,在 Rogowski 线圈的输出上没有示波器探头,TIDA-00777的输出与我之前的图像一样干净,在连接了 Rogowski 线圈的 TIDA-00777的输入端添加示波器探头会导致与您的噪声级别类似。

    您是否可以尝试从 Rogowski 线圈的输出(而不是 TIDA-00777输入)中移除所有负载(包括示波器探头),并查看这是否可以解决噪音问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 本的回复,

    是的,上一张照片(第一张)是 TIDA-00777的输出,我有一个100欧姆的阻尼电阻(与线圈的输出),现在我已经将其拆除了。 以下是 TIDA-00777输出的照片/数据 ,无需将任何负载(甚至是示波器)连接到线圈。

    频率- 100Hz,电流- 22A (RMS)

    频率- 200Hz,电流- 24A (RMS)

    频率- 300Hz,电流- 24A (RMS)

    我有以下几个问题:

    1.您能否与输入中的线圈共享 TIDA-00777的输出?

    2.您是否已连接接地线圈? 还是屏蔽?



    3.您能否分享设置照片(我是指在测量过程中线圈的位置/方向的照片)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Virinchi,

    请参阅随附的使用 带10A 电流的 PA3209NL Rogowski 线圈的 TIDA-00777输出图像以及测试设置图片。

    您能否分享您的设置图片以了解我是否可以帮助识别任何噪音源?  

    您如何设置示波器? 您是否处于峰值检测模式? 您是否能够尝试使用 ADC 对 TIDA-00777的输出进行采样? 在 TIDA-01063参考设计中,所述的错误率是在 ADS131E08 Δ-Σ ADC 对集成器阶段的输出进行采样后得出的。 我想知道您的示波器上的噪声是否比 ADC 能听到的噪声要大。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我正在使用  PCB Rogowski 线圈(TIDA-01063-E1)测量 TIDA-00777。

    我正在用 Lecory 示波器上的以下参数进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本

    上述问题是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Virinchi,

    您是否能够仅出于调试目的使用不同的 Rogowski 线圈? 我认为问题可能是由您从 PCB Rogowski 线圈获得的电压输出摆动引起的。 从 TIDA-00777起,该集成电路的最低输入电压为231.5 UV (PA3209NL 为0.5A)。 如果您输入的电压波动小于该值,并且 PCB Rogowski 线圈比专用物理 Rogowski 线圈噪声大,这将解释您的噪音。

    此致,