This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7899:将额定电流提高到1.4A

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1068126/pmp7899-increase-current-rating-to-1-4a

部件号:PMP7899

您好,

我们能否升级48V 1.4A 的设计

输入电压为12V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    这将使功率增加40%,这当然是可能的,但变压器需要改变,FET,输入电容器和输出电容器都需要升级。

    希望这能有所帮助。  

    谢谢,

    罗伯特