This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:有关信号传输的查询。

Guru**** 2380760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1070923/tmdslcdk6748-enquiry-about-signal-transmission

部件号:TMDSLCDK6748

大家好,

我必须使用 COFDM 调制传输视频,因此我需要 至少8MHz 的带宽,外形小巧。

TMS320C6748适合我的应用。 

如果我想将此模块与 TMDSLCDK6748一起使用,是否有任何方法可以将收发器模块与 DSP 集成,以便在获取 COFDM 中的输出时 ,我可以使用接收站的 RF 收发器进行传输?

基本上,我可以直接将 AFE79-LMH9-EVM 评估模块与 OMAP-L138/C6748低成本开发套件(LCDK)集成吗?


谢谢

莫伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Mohit  

    我们没有尝试过这种方法,也没有任何支持或软件来启用这种方法。  

    大多数 AFE 具有 JESD 接口和非常高的数据速率,因此我不知道这是否可以与 OMAPL1x 配合使用。 我也不知道有人在做这项工作。  

    我建议联系我们的其中一个3P - Critical Link,看看他们是否有任何开箱即用的硬件/软件解决方案可以帮助您  

    https://www.criticallink.com/product/mitydsp-l138f/