This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20588:无输出电压,MOSFET 不能 n't 开关

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20588, LM5022, TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1070638/pmp20588-no-output-voltage-mosfet-doesn-t-switch

部件号:PMP20588
线程中讨论的其他部件: LM5022TL431TL431LI

您好,

我是一名电子学学生,在一个项目中,我制作了一份参考设计 PMP20588的准确副本。

焊接后,转接后我无法获得任何电压。

一些措施:

UVLO = 3.1 V

VIN = 24.1 V

Transfo 的 VSEC = 0伏

MOSFET 的电压也是24 V,因此不会切换。

我尚未焊接 R4以确保我有正确的电压,然后才继续使用网络设备。

感谢你的帮助

威廉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    威廉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维莱姆

    检查 LM5022的 VCC 引脚上的电压。  如果电压大约为7V,则接通调节器工作正常。  接下来请看一下 LM5022上的 SS 引脚。  它应该大约为5V。  如果不是,则存在故障,最有可能是电流感应。   如果 SS 针脚为5V,则可能是反馈连接不正确。  LM5022上的 COMP 引脚应在转换器至交换机的大约1-5V 之间。

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫。

    感谢你的帮助。 我找到了问题。 D11放置错误。

    目前我还有另一个问题:当更换分压器时,我的输出电压只有17V,但输出上没有任何变化。

    当我改变光耦合器上的并联电阻器时,我能够增加输出电压,因为更多的电流流经光耦合器。 但当我增加输出的负载时,我的电压将达到100 V 以上

    唯一不是原装部件的是调节分流器,因为我无法控制原来的分流器。

    我使用 TL 431LIBEDBZRQ1

    感谢所有的帮助。

    威廉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维莱姆

    TL431LI 是 TL431的改进版本,应该是 SOT-23-3封装的嵌入式替换。

    光耦合器是具有80-160% CTR 的"A"型吗?

    使用光电二极管串联检查电阻器的值。

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电阻器值均正确。

    我有 FOD817CSD

    这可能是问题所在。

    谢谢!

    威廉姆