This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10215:L8 &原理图中的 L9不匹配 BOM 部件

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1070879/pmp10215-l8-l9-in-schematic-don-t-match-bom-parts

部件号:PMP10215

大家好,我终于组装了我们的 PMP10215评估板产品,并已从 TI 网站订购了电感器 L8和 L9 (根据版本 D (和版本 E) BOM)。  我刚刚意识到,在材料明细表中,它指定了使用 Wirth 744741101电感器,这些电感器实际上是100uH,而不是原理图所示的10uH。  使用我购买的100uH 电感器是否会出现问题?  如果是,哪个部件是电感器 L8和 L9的正确值?

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    实际上,我从 TI 网站(链接: https://www.ti.com/lit/pdf/tidrlm2)下载了 BOM (修订版 E)。 材料明细表为 L8和 L9两种电感 器显示10uH 值,部件号为744711005 (数据表链接:www.mouser.com/.../744711005-1722097.pdf)....so,在某些地方必须存在拼写错误或错误,但我找不到。

    无论如何,我确认部件号  744711005.

    请告诉我这是否正常,或者您访问了另一个文件。

    此致,

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,也许我喜欢这个问题:

    如果我单击 L8和 L9上的原理图,窗口实际上会在库参考和零件号中显示 一个 Wuerth 电感器 744741101,它是100 uh,但在描述中 显示10 uh。 无论如何,原理图上的文本显示10 uh 和 BOM,因此请使用10 uh,部件号 744711005 。

    此致,

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto,我不认为细菌文件以及 PCB 布局,装配体工程图文档等已经过更新,以反映744711005产品,因为 L8和 L9的占地面积仍然是 垂直阻气门/电感器(74471101产品)。   

    744741101仍显示在本产品的“Wurth”页面上,也是:  https://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/products_pbcm/product_spotlight/pmp10215.php 

    因此,我想我们必须坚持74471101感应器,因为它适合我们制作的细菌文件等。  TI 是否仍支持使用此部件的设计?  如果没有,是否会更新细菌文件,PCB 布局,装配图等以反映新产品?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    在最新的 PCB 布局中,我添加了两个小型 HF 电感器 L8和 L9;对 EMI 部分进行微调需要时间,我只使用 部件 74471101的库 来设计布局。 然后,在调试过程中,我发现从  EMI 性能角度看,部件744711005是最好的。 我知道这个电感器应该水平放置在电路板上,但没有空间,所以我在一个端子上添加了一根厚线,并垂直填充。 您可以在原型的图片中看到它。 请以类似的方式安装。如果您认为振动可能会弯曲它们并向其他部件倾斜,则可以添加一个可收缩的隔离管。 听起来是否合理?

    谢谢,

    罗伯托