This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对 DRV91680进行编程

Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-GANG, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1071082/programming-the-drv91680

主题中讨论的其他部件:UNIFLASHDRV91680MSP-GANGMSP-FET430UIFMSP-FETDRV91690

TI 您好,

我正在尝试使用 MSP FET 闪存仿真工具通过 UniFlash 编程 DRV91680,但在建立连接时遇到问题。 我不知道为什么它甚至没有注册到设备的连接。 我基本上被骗了,希望在这件事上能得到任何帮助。

谢谢  

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy,

    感谢您在 MD 论坛上发表意见。 我们的专家之一将与您联系。

    最佳

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安迪  

    您能否分享在尝试连接工具时收到的错误消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajkta,

    我收到“连接到目标时出错:未知设备”

    我探测到数据/克钉,它们确实向设备发送了一条消息,但它根本没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    感谢您分享错误消息。  明天我们将为您提供回复。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    DRV91680仅受 MSP-FET430UIF,MSP-Gang 和 Flash-Pro-430 (由 Elprotronics 提供)支持,它们都需要 使用与 UniFlash 不同的软件 GUI。 较新的 MSP-FET 工具与 DRV9x 设备系列不兼容。

     由于 DRV91690 是 一个自定义组件,在 TI.com 上未积极推广,因此我将与您私下联系以获得更多支持。

    谢谢,

    埃里克·C.