This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576平均模型请求

Guru**** 2977460 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5576, LM76003, LM5013, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1070812/lm5576-request-for-average-model

线程中讨论的其他部件:TINA-TI, LM5576, LM76003, LM5013, LMR38020

您好,TINA-TI 团队,

我想知道我能否接收 LM5576的平均型号。 我在产品文件夹中找不到它。 这是否意味着 LM5576平均模型永远不存在? 我还想知道, 如果有人要求,它是否可以被新产生。

https://www.ti.com/product/LM5576?keyMatch=LM5576&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation

+根据我的理解,我无法使用通常提供的瞬态模型获得波德图解(交流分析)。 正确吗?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    此设备没有平均型号,也没有计划发布。

    我建议使用工作台来分析此设备的交流电。

    建议的额定功率类似的设备现在为 LM5013,LM76003或 LMR38020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Marshall,

    感谢您的建议。 由于我的客户不想移动到新设备,因此仍需要使用 LM5576。

    只是想让您知道 LM5576工作台不提供仿真功能。 看来无法检查此设备的稳定性。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,Ella。 这让我感到意外。

    在这种情况下,我建议使用设计计算器工具来计算稳定回路的理想补偿元件值。

    链接:www.ti.com/.../snvu053