This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-THDREADING:关于 TIDM-THDREADING 板的问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1069948/tidm-thdreading-question-about-tidm-thdreading-board

部件号:TIDM-THDREADING

你好,支持团队

我的客户有以下问题:

我想问一下关于 TIDM-THDREADING 板的问题。
它说:“在50或60 Hz 时,三条线路连接中的任何一条线路与中性线连接之间的电压都不应超过230 V 交流电。”

但我想配置为800 Hz。
有可能吗?

非常感谢。

此致,
尤基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuki,800Hz 是标称电压还是瞬态电压? 如果这是瞬态的,那么它应该是可以的,但您可能会看到计量中存在一些不准确的地方。 注释的要点是不要超过230V-AC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad,

    出于某种原因,我们的客户无法回复此主题。 他想确认主板能否以800 Hz 的频率稳定运行?

    此致,

    丹尼洛