This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-050026-23881:无法从 Tida-050026-23881链接下载代码和 GUI

Guru**** 669150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050026-23881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1070692/tida-050026-23881-cannot-download-the-code-and-gui-from-tida-050026-23881-link

部件号:Tida-050026-23881

您好,  

我的客户想要查看 TIDA-050026-23881。

他们尝试从以下链接下载代码。  

它总是显示在下面。 我能知道在哪里下载它们吗?

处理您的请求时出错

巴西,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    我刚刚授予您访问权限。 请检查 FirmPSE mysecure 文件夹并下载工具。 我确认我可以在我身边下载。 谢谢。  

    如果您的客户没有请求访问权限,请要求他们使用 myTI.com 电子邮件请求访问权限。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Penny,

    谢谢。 我明白了。

    但只有图像文件。 我可以使用 PSE_SYSTEM_firmware_GUI 更改 i2c 主端口的 i2c 速度吗?

    我的客户遇到 i2c 锁定问题,并尝试降低 i2c 速度。

    巴西,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    您是指主机和 MCU 之间还是 MCU 和 PSE 之间的 I2C? 不幸的是,我们无法通过 GUI 更改这两种方式的 I2C 速度。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Penny,

    不是主机到 MCU。主机的时钟速度为100KHz。

    从 MCU 到 PSE 的时钟速度为400kHz。 他们发现 i2c 总线有时会被搁置。 因此,他们希望尝试使用100KHz。

    巴西,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    我们已经修复了 MCU 和 PSE 之间的 I2C 速度。 我们测试了我们和我们的客户在他们的系统上也使用了相同的产品,I2C 总线没有问题。 问题是否仅在特定条件下发生? 您可以向我发送他们的示意图吗? 谢谢。

    此致,

    便士