This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00741:Tida-00741

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1069301/tida-00741-tida-00741

部件号:Tida-00741

尊敬的 先生:

我在我的项目中使用了你的 TIDA-00741评估板,但现在我的新项目有空间限制。 我的可用空间为160mm x50mm。

我可以使用您的在线 TIDA-00741 给出的示意图来满足我的要求吗?

如果是,请建议 对原理图 进行任何更改,或者我可以采用相同的设计。

谢谢

Usman Qazi 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad,

    很抱歉,我们刚刚从美国度假回来。 团队将在明天返回给你。 感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    是的,您可以重新设计布局。 我们优化了评估板,以便您可以优化空间。  

    请使用以下两个指南进行布局:  

    PoE 供电设备布局审查指南

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)