This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0032:TIDEP0032

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0032, TMDXICE110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1070823/tidep0032-tidep0032

部件号:TIDEP0032
“线程”中讨论的其他部件:TMDSSK3358,TMDSIC3359 TMDXICE110TMDXICE3359

您好,

是否可以调整 TIDEP0032应用程序以使其在 AM335x 入门套件[TMDSSK3358]上工作? (不仅仅是“硬件要求”一节所述的 TMDSIE3359 ICE EVM)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrea,

    不能,因为在该 EVM 上 PRU-ICSS 和 RJ45以太网端口之间没有连接,因此无法将 TIDEP0032移植到 TMDSSK3358。

    PRU-ICSS 多协议工业检测固件需要通过 PRU-ICSS 的 MII 实例接收以太网帧。 TMDXICE3359 或 TMDXICE110工业通信 EVM 这两个主板都支持这一点。  TMDSSK3358的两个以太网接口连接到 EMAC 实例,EMAC 实例在 AM335x 内是与 PRU-ICSS 不同的 IP 块。

    此致,

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的托马斯,非常感谢!