This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 PSpice 找不到模型和库

Guru**** 2819185 points

Other Parts Discussed in Thread: TL062, TL061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1068641/pspice-for-ti-cannot-find-models-and-libraries

部件号:PSpice-for TI
“线程”中讨论的其它部件:TL062TL061
 TI 的 PSpice 似乎正在运行。 我可以模拟无源部件和理想来源,但不能模拟本应随 TI PSpice 提供的模型或库。 
我发现这些图书馆似乎在其中
C:\Cadance/PSpiceTI/工具/捕获/库/。 我可以在原理图上放置一个零件,但按下 RUN (运行)按钮时未找到子电路。
我是否必须以某种方式解压缩或编译模型和库,以使 PSpice 可以看到它们? 当我在记事本中打开这些库时,它们看起来也不合适。
在任何东西都能被识别之前,都有许多胡说的字符。 我查找并找到了我要运行的电路的网络文件。
它包含电路的电阻器和理想源入口,但不包含运算放大器的子电路。 我正在使用一条简单的线路来尝试并解决这一问题
问题。 PSpice 也找不到我要模拟的电路中两个晶体管的子电路。

当我启动 TI 的 PSpice 时,会出现一个对话框,指出模型库无法更新。 当我运行电路时,会弹出一个对话框,指出 PSpice
找不到包含我正在尝试模拟的运算放大器的库。 该对话框指定了库的路径,但该路径不存在,因此我添加了该路径。 不高兴。

当我尝试“帮助-重新安装 TI 型号和库”时,我的计算机锁定。

我希望能够模拟电路中的真实零件子电路。

谢谢
汤姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    如果单击"位置">" PSpice 组件">"搜索",该怎么办?

    谢谢,
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JC
    发生了什么事。
    我单击了“位置”->“PSpice 组件”->“搜索”,打开了“PSpice 部件搜索”框
    我单击了德州仪器(TI)文件夹, 下面 将显示部件列表。
    我在“Search here (搜索此处)”窗口中键入 TL062,然后单击放大镜。
    出现包含 TL062和说明的单行。
    我双击该行,将出现一个要放置的零件。
    我将零件放在示意图上,零件上会出现一个绿色的小圆圈。
    我的经验表明,绿色小圆圈表示 PSpice 将无法找到该零件的模型(子电路)。
    感谢您帮助我解决这个问题。
    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    我没有看到绿色圆圈:

    您的产品是否有所不同?

    谢谢,
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的就是 JC。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JC

    很抱歉,我应该早点包括这一点。 这是我在尝试运行模拟时在会话日志中得到的结果。

    INI 文件位置:C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_CaptureTIPSpice_Install/17.4.0/Capture.ini
    处理项目中引用的 TI 库- c:\Users\Thomas\Documents\morse 代码辅助原理图\micro 代码辅助.OPJ
    警告(ORCAP-2458):设计层次结构外部-未更新 c:\cadences\pspiceti\pspiceti\lib\library\tl061.lib
    处理完成
    INFO (ORCAP-2191):创建 PSpice Netlist
    INFO (ORNET-1041):写入 PSpice Flat Netlist c:\Users\Thomas\Documents\morse 代码辅助原理图\微代码辅助文件\SCHEMATIC1\SCHEMATIC1.net
    警告(ORNET-1119):无法模拟部件/设备。 Q1上未找到 PSpiceTemplate,从模拟网络列表中忽略此部件/设备。 使用“位置”->“PSpice 组件”-->“搜索”放置模拟就绪部件
    警告(ORNET-1119):无法模拟部件/设备。 在第2季度未找到 PSpiceTemplate,从模拟网络列表中忽略此部件/设备。 使用“位置”->“PSpice 组件”-->“搜索”放置模拟就绪部件
    警告(ORNET-1119):无法模拟部件/设备。 在 U1A 上未找到 PSpiceTemplate,从模拟网络列表中忽略此部件/设备。 使用“位置”->“PSpice 组件”-->“搜索”放置模拟就绪部件
    INFO (ORNET-1156):PSpice 网络列表生成完成

    谢谢

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JC

    我打开了一个新项目并开始实施,TI 的 PSpice 现在似乎正在运行。

    感谢你的帮助。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢汤姆!

    马会