This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01580:AFE4900配置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1068470/tida-01580-afe4900-configurations

部件号:Tida-01580
“线程”中讨论的其它部件: AFE4900

您好,

客户对 TIDA-01580中的 AFE4900有疑问,请参阅下面的详细信息。

我遇到了以下一些问题:
心电图
1.关于 AFE4900,哪个 reg 控制 INA 增益和心电图采集频率?,您是否可以提供配置信息?

PPG 接收器
2.哪个 reg 控制1) DC 偏移减影 DAC。 2)噪声过滤3)变阻抗增益? 请提供配置信息吗?

PPG 发射器
3.哪个 reg 控制器1) LED 电流。 2)同时点燃两个 LED,您能否提供 AFE4900寄存器配置手册?

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maynard,

    您是否知道客户是否有 AFE4900的完整数据表? 如果没有,他们需要在产品文件夹中请求。

    有关不同 AFE4900设置,寄存器等的所有详细信息均可在完整数据表中找到。  

    此致,

    桑贾伊·皮塔迪亚