This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01093:齐纳二极管 D59额定电压

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1067474/tida-01093-zener-diode-d59-voltage-rating

部件号:Tida-01093

大家好,团队

根据下面的 E2E 螺纹,对于20节电池,BAT+大约为60至80V。  我们的客户想知道为什么齐纳二极管 D59的额定电压为91V。  

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/899807/tida-01093-schematic-check?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDA-01093%25252520vbat#

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    TIDA-01093的作者没有向 D59解释这条线路。  Q53用作从顶部设备到底部警报信号的电平调节器。  如果电池上的瞬变电压超过额定电压,则 D59的91V 额定值将在 Q53的100 V 额定值之前限制。 D56和 D2还会限制该路径中的电压,并在 Q56 Vgs 中出现额外的电压。  根据您的瞬变,您可能希望使用 D59限制来自 BAT+的排卸电压,并添加一个排卸电阻器以接受瞬变期间的任何额外压降。  使用适合您的系统及其所经历的瞬变的拓扑。