请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-01093 大家好,团队
根据下面的 E2E 螺纹,对于20节电池,BAT+大约为60至80V。 我们的客户想知道为什么齐纳二极管 D59的额定电压为91V。
此致,
丹尼洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
根据下面的 E2E 螺纹,对于20节电池,BAT+大约为60至80V。 我们的客户想知道为什么齐纳二极管 D59的额定电压为91V。
此致,
丹尼洛
你好,达尼洛,
TIDA-01093的作者没有向 D59解释这条线路。 Q53用作从顶部设备到底部警报信号的电平调节器。 如果电池上的瞬变电压超过额定电压,则 D59的91V 额定值将在 Q53的100 V 额定值之前限制。 D56和 D2还会限制该路径中的电压,并在 Q56 Vgs 中出现额外的电压。 根据您的瞬变,您可能希望使用 D59限制来自 BAT+的排卸电压,并添加一个排卸电阻器以接受瞬变期间的任何额外压降。 使用适合您的系统及其所经历的瞬变的拓扑。