This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01167:参考原理图上的 D1是否有必要?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167, TIDA-00992, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1071543/tida-01167-d1-at-reference-schematic-is-necessary

部件号:Tida-01167
“线程”中讨论的其它部件: Tida-00992LM5060

您好,

我们查看 了 TIDA-01167技术文档,我无法理解为什么需要 D1电视?

从我的角度看,D3 D2足够用于瞬态电压,如 LM5050技术文档 TIDA-00992文档 D1。

为什么 D3 D2会在 Vout (LM5060之后)上放置?

我认为,假设 D2和 D3在 LM5060之前就已就位,它仍然可以克服瞬态电压, 如 LM5050技术文档 TIDA-00992文档 D1。

谢谢  

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队,

    有人对我的问题发表评论吗?

    谢谢!