This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01606:DC-Link 电容器计算

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1072677/tida-01606-dc-link-capacitor-calculation

部件号:Tida-01606

你好!

我使用 TIDA-01606作为三相逆变器设计的参考。 我想知道的是您如何计算直流总线所需的电容(在一般图中显示为分割电容器)。 从组装的套件的图像看,它需要8个电解电容器。 那么,您能否说明您是如何设计输入电路的特定部分的?

请提前感谢。
此致

A.马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马丁内斯:

    一般图中有一个分体电容器,因为要创建“三级”需要一个中间点。

    选择电容是为了在直流总线上有合理的能量存储。 目前,这一数值相当于240uF。 该电容是通过应用序列公式选择的:

    C=(电源*Delta T)/(0.5*Vinitial *Vinital-vFINAL*vFINAL)

    电容是为持续1毫秒的电压弛垂计算的,目的是使直流总线电压的变化不超过100 V

    此致

    理卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答 Riccardo,这确实 有助于澄清问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    对于 此公式 ,C=(Power*Delta T)/(0.5*Vinitial*Vinital-vFINAL*vFINAL)

    功率=额定逆变器功率

    Delta T =经考虑可承受弛垂的时间

    Vinitial =直流总线下垂前的电压

    VFINAL =发生弛垂后直流总线中的最小电压

    请告知这些信息是否正确

    还有一个疑问,C=(Power*Delta T)/(0.5*(Vinitial *Vinital -vFINAL*vFINAL)是否正确?

    此致

    萨拉瓦纳