This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00127:重新调整宽范围输入电源以获得更高功率输出。

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21783, TIDA-00127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1072278/tida-00127-readjusting-a-wide-range-input-power-supply-for-higher-wattage-output

部件号:Tida-00127
“线程”中讨论的其它部件:PMP21783

我正在研究这款30 W 超宽范围保护继电器电源( https://www.ti.com/lit/ug/tidu231/tidu231.pdf?ts=1632495067445&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F )的电路设计和组件选择,以尝试将30 W 最大输出功率提高到至少50 W 或75 W。

哪些组件需要调整? 很抱歉,这是一个开放式问题。 我确实尝试了一遍表单上提供的方程式,但被卡在 eqn 31周围(见图)...

我想我只需要改变增压电感器和转换器以及任何其他需要能够处理相关更高电流和温度的元件的起搏性。

增压器要求
价值 单位
输入电压直流最小值: 28.
输入电压直流最大值: 300
输入电压交流最小值: 88
交流最大输入电压: 276.
输出轨1 V 12.
输出轨1 A 8. A
输出轨2 V 5.
输出轨2 A 1.5. A
EQN
1助力器设计参数 1. 最小直流输入电压 28.
2. 最大直流输入电压 300
3. 最小交流输入电压 80
4. 最大交流输入电压 276.
5. 桥式整流器下降 0.7.
6. 总线电压范围(最大) V 总线最大值 388.9192
7. 总线电压范围(最小) V 总线最小值 26.6.
8. 总线电压范围(最小,最大) 26.6 - 388.9
9. 二级输出功率 P flywbackout 80 W
10. 助力器的效率 0.8
11. 增压器的输入功率 P 升压进 100 W
12. 增压器的输出电压 V 升压输出 355.
13. 增压器的平均电流 我已退出 0.225352113 A
14. 增压器的输出负载 R 升压输出 1575.3125 欧姆
2普利姆计算 15. 助力器的电压增益 M 最大值 13.34586466
16. M 最小 0.912785998
17. 占空比 D 最大值 0.925070423
18. 切换频率 F 开关 50000 Hz
19. 时间段 T 开关 0.00002 S
20. Cristival 电感器值 L 严重< eqn <100uH l 严重 8.18179E-05
21. 所选电感器 L 升压 0.000085 H
22. 电感器峰值电流 I L 峰值 5.789852527 A
23. 电感器最小电流 我最小 0 A
24. 梯形波形的平均值 I PA 2.894926263 A
25. 波段的直流值 IDC 2.678010662 A
26. 波形的 RMS 值 i 有效值 5.568713819 A
27. 梯形背心的 AC 值 i 交流 4.882502687 A
28. 最大峰值短路电流 I SCpk 6.947823032. A
3选择核心材料 3C92 (选择相同的材料)
4确定最大通量密度和最大通量摆动 29. 考虑了损失限额 300 mW/cm^3.
30 损耗限值下的峰值通量密度,F SW = 50kHz 0.25. T
31. 峰值到峰值通量密度摆动
32. B 最大值
33.
34.
35.
36.
37.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃利斯,

    感谢您对这一设计的关注。 设计中的一些组件将限制设置为大约30W 的功率限制。

    PMP21783有许多相似之处,但支持高达60W 的 https://www.ti.com/tool/PMP21783。 该设计是否适合您的应用?

    此致,

    亨里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在考虑这种设计,但我认为它不起作用,因为它太大,不适合我的预期应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃利斯

    限制设计大小的最佳方法是限制输入范围。  您的应用是否需要85至265V 交流和24至250V 直流,它是否必须位于同一个输入连接器上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想它不一定需要位于同一个连接器上,但这会有所帮助。 需要85-265VAC 和32-250V 直流的输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃利斯,

    如果您从 TIDA-00127取走组件并将其调整为75W,则最终您将获得与 PMP21783大小类似的电源。 通常,您需要增加增压电感器,回扫变压器,输入电容器,输出电容器和散热器的尺寸。 当您调整所有这些组件时,其大小将接近相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    感谢您的回应,这很有意义。您知道40-45瓦的大小调整对它们的影响有多大吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃利斯,

    很难肯定地说,但如果您的功率从30W 增加到45W,我想尺寸可能会增加约25-30%。

    谢谢,

    罗伯特