This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01580:AFE4900

Guru**** 2918430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1072758/tida-01580-afe4900

部件号:Tida-01580

您好,

请提供有关 J3短接2电极模式的建议?

什么是交流电容器耦合?

巴西,

乌尔齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帮助。

    典型的双电极配置不使用第三根导线或右腿驱动(RLD)连接。 在这种情况下,来自电极的信号通过电容器进行交流耦合。

    通过短路 J3,共模电压通过电阻器分频器网络提供给输入。

    此致,

    桑贾伊·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您的热情支持!