This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01281:Tida-01281固件资源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1072436/tida-01281-tida-01281-firmware-resource

部件号:Tida-01281

大家好,团队

我们是否拥有 可为客户提供的 TIDA-01281固件资源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    感谢您的帮助。  

    Tida-01281只是一个独立的控制卡,不指定任何固件。

    您可以使用 正确的 MCU 部件尝试 C2000器件中的任何固件。