This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0032:TIDEP0032

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1071695/tidep0032-tidep0032

部件号:TIDEP0032
“线程”中讨论的其它部件:TMDXICE3359

您好,

我正在调试模式下使用评估板“TMDXICE3359”上的 TIDEP0032应用程序。

主应用程序识别到正确的协议后,执行指令“HWREG (0x44E00F00)= 0x2;”[在使用重新寻号“协议 ID”写入 RTC_SCRATCH0_REG 寄存器后]。

执行此操作时,调试会话将过期,应用程序将重新启动。 如何在重新启动时下载已识别的堆栈?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrea,

    感谢您提出问题。

    请参阅设计指南 中的第4.3节-多协议工业以太网检测-功能序列:https://www.ti.com/lit/pdf/tidua28

    您需要创建一个“引导加载程序”应用 程序,该应用程序读取寄存器0x44E00F00并解释其值。  基于此寄存器值,引导加载程序可以加载“协议特定应用程序”或“检测应用程序”。 在 Bootloader 跳到加载的应用程序之前,它需要清除寄存器 0x44E00F00中的值。

    其他一些注意事项:

    1.在 ARM 发出冷启动(重置)后,寄存器0x44E00F00将保留其内容。 因此,此寄存器用于将数据字节从“检测应用程序”交换到“引导加载程序”。 这意味着“检测应用程序”可以告诉引导加载程序检测到了哪种协议。 有关其他引导加载程序编程,请参见要点3。

    预期 JTAG 调试会话会断开连接,因为发出冷启动(重置)正在重新启动 ARM。 如果需要调试任何内容,您可以在 JTAG 中使用 HW 断点,在特定的指令位置停止。 或者让系统运行,以便引导加载程序可以按编程方式工作。

    3.修改后的引导加载程序不是 TIDEP0032的一部分。 您需要根据您的引导加载程序示例自行对此进行编程。 原则上,修改后的引导加载程序需要在寄存器 0x44E00F00中读取,确定其要加载的应用程序软件的值(IE 协议应用程序之一或“检测应用程序”),将应用程序加载到内存中,清除寄存器 0x44E00F00,然后跳到内存位置以执行应用程序。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有哪一个“bootloader”示例? 只是为了了解如何修改以创建我自己的引导加载程序...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bootloader 随处理器 SDK RTOS 一起提供。 通常,它是预编译的图像,我认为对于 AM335x,它在放入 SD 卡时称为 MLO。 您可以识别名称 MLO。

    在 RTOS 文档中,引导加载程序称为辅助引导加载程序 :https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/AM335X/rtos/index_faq.html#secondary-bootloader

    在我的设置中(我可能没有最新版本),SBL 引导加载程序位于: C:\ti\PDK_AM335x_1_0_17\packages \ti\startware\bootloader

    这是您需要将自定义设置添加到的 C 源代码文件。 如果您需要有关如何构建 bootloader 的其他指导,请在处理器论坛中提交一个新的 e2e 问题。

    此致,

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢。 我已经提交了一个有关 e2e 的新问题