This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740控制模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1071882/pmp8740-pmp8740-control-mode

部件号:PMP8740

大家好,团队

客户表示电路中有电压和电流控制回路,

但在我们的固件中,它似乎只有 电流控制环路,是否正确?

顺便说一句,他们还想知道电池是否已充满电?

内部固定开关 I_CMD 5A,50A 似乎不知道 电池是否已充满电。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    PMP8740专为特定客户设计,客户希望在内部制定充电策略。

    因此,PMP8740设置电压级别(充电,涓流充电,空闲,浮动),并仅向用户提供设置值。 这意味着充电策略不会实施,因为此处的固件是开放源代码。 顺便说一句,充电策略非常简单,取决于客户使用的化学物质类型。 对于凝胶电池,微控制器只能设置电流限制(可在菜单中设置),并设置电压级别。 一旦电流低于某个阈值(通常为10%),电流水平就可以更改为涓流水平。 对于铅酸来说,它会变得更加复杂,因为您也具有浮动电平和初始充电(充电电流更低,以避免电池电量完全耗尽时会受到压力)。 然后,在达到浮点电平并验证电流是否低于某个阈值后,您可能需要切换至涓流充电。 如前所述,这是一个非常简单的电压和电流水平管理,但所有这些参数都已经包含在软件中...您只需要使用它们。

    它能回答您的问题吗? 请告诉我。

    此致,

    罗伯托