This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740 CAN 总线通信

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, SN65HVD256, TMS320F28384D, TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1071381/pmp8740-pmp8740-can-bus-communication

部件号:PMP8740
线程中讨论的其它部件: SN65HVD256TMS320F28384DTCAN4551-Q1

大家好,团队

在 PMP8740参考设计中,

 将 MSP430与 SN65HVD256配合使用以进行 CAN 总线通信。

但对于 MSP 通信,只能使用 SPI 和 I2C。

客户希望了解如何实现 CAN 总线通信,

谢谢