This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010045开发套件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1071973/tida-010045-dev-kit

“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

这是我第一次与 IEPE 互动。 我当时在看这两个开发工具包

https://www.ti.com/lit/ug/tiduem9/tiduem9.pdf?ts=1642780960869&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

www.ti.com/.../TIDA-01471

我想知道是否可以购买这些套件,而不是从头开始设计这些电路板。  

我四处看了看,但没有发现任何东西。

 如果 TI 提供了任何其他 IEPE 开发套件,请告诉我。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!
    指定的参考设计仅用于评估和测试。不提供与评估模块类似的购买。 但是,客户可以下载包括 Altium 项目文件在内的大多数设计的设计文件。 这使用户能够 根据需要修改设计,并允许根据客户测试需求进行低成本的多板制造。 设计材料明细表也可供下载。

    我建议您与 TI 代表(销售或现场应用工程师)联系,以便更详细地讨论您的需求,因为他们可以在 当前可用情况下为您提供样品或替代设备支持。

    此致