This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40069:BQ25700A + MSP430G2955

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955, PMP40069, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1071524/pmp40069-bq25700a-msp430g2955

部件号:PMP40069
《线程》中讨论的其他部件:MSP430G2955, BQ25700A

亲爱的各位,

请提供用于 PMP40069的 MSP430G2955的示例代码?

我们还将 BQ25700A + BQ34Z100PW 用于我们的充电系统,我们希望有一个参考充电器和仪表控制样本代码来加速我们的系统移植。

谢谢~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delo,

     郑华明是否支持你担任 FAE? 昨天他要求提供密码,我已经告诉他了。 如果你无法获得,请告诉我。

    此致

    琳达·叶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    琳达,您好。

    今天上午我明白了,感谢你的帮助~

    德洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    我已经提供了 Delo 所需的材料。

    您好,Delo,

    如果您需要其他信息,请通过邮件通知我,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    明白了,谢谢你的帮助。

    德洛