This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22075:主晶体管电压额定值

Guru**** 2927060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1071842/pmp22075-main-transistor-voltage-rating

部件号:PMP22075

你(们)好

根据主动式锁模正向转换器拓扑的应用说明,V_DS(max)= V_in/(1-D_max),对于此设计,其内容如下:

 V_DS(max)=60/(1-0.8)=300 V  

但是,设计中使用的晶体管是 具有150 V 漏电源电压的 BSC190N15NS3_G。 请您为我澄清这个问题吗?

提前感谢您,

最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Suheyl,80%时的最大占空比只能在最小输入电压下发生(此参考设计为9V)。 在60V 时,占空比将要小得多(~13%),并且在150V 额定值范围内。 请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!